This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555如何启动? 它是自包含触发功能还是需要外部输入?

Guru**** 2785175 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682394/ne555-how-does-the-ne555-start-is-it-a-self-contained-trigger-function-or-does-it-require-external-input

器件型号:NE555

我们的 NE555芯片有问题、我们无法在线在数据表或原理图上找到有关此特定主题的任何信息、或任何等效的信息、如果有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    上电状态必须通过复位、触发或阈值引脚处于活动状态来设置、以获得所需的输出上电状态。 如果在上电时没有任何有效的、输出通常会启动为低电平。 但是、不保证默认加电状态。

    最棒的
    Paul