This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:具有交流耦合的时钟输入偏置

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682365/cdcun1208lp-clock-input-biasing-with-ac-coupling

器件型号:CDCUN1208LP
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

我将 CDCUN1208连接到 CDCM6208输出。 我想知道以下方案是否可以。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    CDCUN1208的这种实现是可以的。

    此致、
    通道