This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYSREF 引脚

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682238/lmx2594-sysref-pin

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

大家好、

客户有一个有关 LMX2594和 LMX2595的设计问题。

 如果它们不使用 SYSREF 和斜坡模式功能。

如何设计以下引脚:

(1)  引脚5 - SYNC

(2)  引脚28 - SysRefReq

(3)引脚30 - RampCLK

(4)引脚32–RampDir

使其保持开路或使用电阻器接地? 有多大?

谢谢!

Andrew

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    一位同事将为您提供支持!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    对于这些未使用的引脚、它们在断电时被禁用。 您可以将其浮动或将其接地回中心 DAP。

    我不是通过电阻器接地的粉丝、因为该器件的布线至关重要、并且将电阻器和过孔放置在靠近芯片的位置会影响射频输出等其他器件的布局。 将上拉组件放置在靠近芯片的位置以实现这些射频输出非常关键和困难;我不认为需要通过添加不必要的路由来使事情变得更加复杂。

    此致、
    Dean