This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 DDS 的 VCO 的工作频率高达30GHz?

Guru**** 2560240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/681319/dds-based-vco-operates-up-to-30ghz

您好!

它是否在 基于 DDS、工作频率高达30GHz 的 VCO 的发展蓝图中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,孔孔
    您能澄清一下该应用吗?
    谢谢!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    终端应用是用于无线电通信的测试和测量设备。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我们拥有具有集成 VCO 至19GHz 的单环路 PLL、具有出色的相位噪声性能。 您可以使用外部倍频器生成30GHz。

    您对此源有哪些要求?

    此致、Simon。