This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491 CE 功能

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/681076/lmx2491-lmx2491-ce-function

器件型号:LMX2491

编程完成后、是否可以简单地使用 CE 引脚为 LMX2491加电和断电、同时保持内部寄存器值和功能?

这假设 R2[1:0]位设置为2的值、如数据表第18页所述。

如果设置为0或1、R2[1:0]值是否真正覆盖 CE 引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道格

    是的、当器件通过引脚或软件断电时、器件会产生相同的值。

    是的、如果设置为1或0、R2[1:0]实际上会覆盖 CE 引脚。 在许多应用中、不需要 CE 引脚、因此不必将信号路由到该引脚即可。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。