This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:根据其寄存器设置计算 CDCM6208输出时钟

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680900/cdcm6208-cdcm6208-output-clock-calculation-from-its-registers-settings

器件型号:CDCM6208

您好!

CDCM6208有21个寄存器设置。 请告诉我获取 CDCM6208的8个时钟输出频率的过程

PRI_REFP 为40MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sadashiva、
    请使用"CDCM6208 EVM 控制 GUI (修订版 D)"软件配置 CDCM6208。 然后、您可以将寄存器另存为文本文件。
    您可以从以下行下载软件:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    此致
    Puneet