请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2582 尊敬的所有人
我喜欢尽快加快校准时间。 我对最佳相位噪声不感兴趣。
有两个寄存器(FCAL_FAST 和 ACAL_FAST)可供轻松选择。 LMX2582有哪些变化? 会产生负面影响吗?
如果我将 ACAL_CMP_DLY 设置得太低、LMX2582是否无法锁定? 或者、它是否会始终锁定、但相位噪声很差?
当我关闭振幅校准时、我如何知道我必须手动设置哪个振幅?
最后、如果我自己设置 VCO 内核、我通常会节省多少时间? 有何不同?
感谢你的帮助
此致
塞缪尔
尊敬的所有人
我喜欢尽快加快校准时间。 我对最佳相位噪声不感兴趣。
有两个寄存器(FCAL_FAST 和 ACAL_FAST)可供轻松选择。 LMX2582有哪些变化? 会产生负面影响吗?
如果我将 ACAL_CMP_DLY 设置得太低、LMX2582是否无法锁定? 或者、它是否会始终锁定、但相位噪声很差?
当我关闭振幅校准时、我如何知道我必须手动设置哪个振幅?
最后、如果我自己设置 VCO 内核、我通常会节省多少时间? 有何不同?
有两个寄存器(FCAL_FAST 和 ACAL_FAST)可供轻松选择。 LMX2582有哪些变化? 会产生负面影响吗?
如果我将 ACAL_CMP_DLY 设置得太低、LMX2582是否无法锁定? 或者、它是否会始终锁定、但相位噪声很差?
当我关闭振幅校准时、我如何知道我必须手动设置哪个振幅?
最后、如果我自己设置 VCO 内核、我通常会节省多少时间? 有何不同?
感谢你的帮助
此致
塞缪尔