This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832NKDT 低噪声时钟清除器未通电存储温度?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, SN65MLVD3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/679393/lmk04832-lmk04832nkdt-low-noise-clock-cleaner-unpowered-storage-temp

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD3

您好!

我对新的 LMK04832NKDT 时钟清除器存储温度有一个简短的问题。 因为它未在初始数据表中列出。 我知道这是一款即将投入生产的新器件、但预计大部分质量/测试将在这个后期阶段完成。

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的参与。

    LMK04832的存储温度为-65C 至+150C。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Simon 的快速回答。 但是、我未能将第二部分添加到我的请求中、您或 Tiu 的人员能否确认 SN65MLVD3DRBT LVDS 接收器的未通电存储温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hekko、

    这是在另一个主题上回答的... SN65MLVD3的存储温度也为-65C 至+150C。

    此致、
    亚斯雷