This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:CodeLoader

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/679748/lmk61e2-codeloader

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

我正在寻找一种配置 LMK61E2振荡器的简单方法、并找到了 CodeLoader v4.20.2。  看起来 CodeLoader 支持对 LMK61E2进行编程、但当我查看寄存器映射时、它没有在 LMK61E2数据表中指定的所有寄存器。  例如、寄存器 R3和 R10不在程序中。  此外、CodeLoader 包含数据表中未包含的寄存器、例如寄存器 R24。  

那么、我的问题是 CodeLoader 是否支持 LMK61E2?  如果是、如何将 CodeLoader 中的寄存器表映射到数据表中的寄存器表?  数据表中每个寄存器只有1个字节、但 CodeLoader 似乎至少包含2个字节。  我应该忽略高位字节吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    请查看 TICS Pro 软件。 它还集成了振荡器。
    Codeloader 和 TICS Pro 将寄存器映射视为 SPI 突发、因此它将始终同时向您显示寄存器偏移和数据。
    可能存在未在软件中公开的寄存器、因为主要目的是操作 EVM 并调整新设置。 因此、可能会发生只读和保留寄存器不属于 EVM 软件的情况。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TICS Pro 软件没有 LMK61E2振荡器、因此我无法使用它。 我发现有一个 LMK61xx 振荡器编程工具、它看起来与 TICS Pro 软件类似、因此我将查看是否可以使用它。

    谢谢、

    -Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您已经明白了。

    它是  用于 LMK61E2编程的 LMK61xx 振荡器编程工具。

    此致、

    肖恩