This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:使用工作寄存器集(来自 EVM)时、电路板上无时钟输出

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680081/lmk04832-no-clock-output-on-my-board-when-using-a-working-register-set-from-evm

器件型号:LMK04832

支持路径:/Product/Development 和故障排除/搜索论坛以查找我的问题/

我们设计了一个使用 LMK04832从100Mhz 振荡器生成可变输出时钟的电路板。

我们的设计基于 LMK04832EVM、我们使用的寄存器内容与 使用 TICS-PRO 生成的寄存器内容相同。

在 EVAL 板上配置芯片时、能够生成 所需 的输出频率、然而、当将相同的数据写入电路板上的 LMK 芯片时、我们看到时钟输出  会生成高直流信号而不是时钟信号。

我们设法使用 SPI 总线读回所有寄存器值、 它们保存了配置为的预期值

我们的电路板设计几乎与 EVAL 板完全相同、除了未 连接的 CLKin0/1和复位、这迫使我们将 CLKIN_deux 更改为关闭、以生成 VTune。

下面是我们的设计方案。

是否考虑了为什么在 EVAL 电路板上使用相同的配置不能在电路板上使用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、原理图未显示 CPUOUT1的环路滤波器。
    2、确保 SYNC 引脚电压与 EVM 相同、通常应为低电平。
    3、使用状态引脚监控 PLL1和 PLL2锁定状态。
    4)测量 VCXO VCONT 引脚上的电压、并测量 VCXO 输出频率。