This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索时钟 IC

Guru**** 2558600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMX2571, LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/679822/searching-clock-ic

主题中讨论的其他器件:LMX2485ELMX2571LMX2572LMX2582

尊敬的技术支持团队:

我一直在搜索时钟发生 器或合成器等时钟 IC 的规格。

您建议使用 IC 的哪些部件?

如果 EVM 可用,我们对它进行评估会很有用。

■要求  

・Finref(输入基准频率):10MHz(高精度)

・μ s 输出频率范围: 54MHz 至70MHz (分辨率设置:<0.1Hz)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    由于您需要以小于0.1Hz 的阶跃改变输出频率、因此您肯定需要一个分数 PLL 或合成器。
    这是我的建议。
    PLL:LMX2485E
    低功耗合成器:LMX2571、LMX2572
    高性能合成器:LMX2582
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢你的答复。

    我通过 TICS Pro 检查了 LMX2572。

    可以使用下面的"大分次"设置设置来设置0.1Hz 步长。

    LMX2582没有"大分次"、因此我直接设置该值。

    它们有何区别?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    该按钮用于强制小数分母为最大值 值。 两个器件都具有32位分母、因此它们可以支持非常精细的频率调优。