This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:SPI 问题

Guru**** 2525370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/679744/lmx2491-spi-question

器件型号:LMX2491

大家好、团队、

有关 LMX2491的快速问题。

客户希望与其他器件共享 SPI 总线(CLK、数据)。  当将 LE 保持在高电平状态时、LMX2491在写入其他 SPI 器件时是否会忽略数据和时钟活动?

假设上述答案为是、共享 SPI 总线时是否存在其他问题、即是否应在 SPI 线路上使用电阻器等以保持性能?

谢谢、
Keith N.
AFA OD/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    该器件的专家将会回来为您提供帮助。
    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    是的、当 LE 保持高电平时、数据和 Clk 将被忽略。 只要每个器件的 LE 相互独立、您就可以与其他器件共享 SPI 连接。
    好的、最好在 SPI 接口上添加电阻器以简化必要的调试。