This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 9SBV0802替代解决方案

Guru**** 2908050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105, LMK00101, CDCLVC1108, CDCLVC1310, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/679135/9sbv0802-replace-solution

主题中讨论的其他器件:LMK00105LMK00101CDCLVC1108CDCLVC1310CDCI6214

你好。

     我们是否有替代 9SBV0802的解决方案 ? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick、
    这远远超出了"标准逻辑"轮罩。 我将要求高速时钟团队进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:
    我们拥有具有1.8V LVCMOS 的器件。 您必须使用分压器或 PI 焊盘将高电平降至1.05V。
    请查看 CDCI6214、CDCLVC1310、LMK00105、LMK00101、当2.5V 电源正常时、也是 CDCLVC1108。

    只有 CDCI6214能够一次启用/禁用4个 LVCMOS 输出中的2个。 CDCLVC130和 LMK 器件具有全局输出使能功能、可运行1.5V LVCMOS
     
    此致、
    Patrick