This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:性能差异-扫描速率

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2581, LMX2485E, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678564/lmx2582-performance-difference---sweep-rate

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMX2571LMX2581LMX2485ELMX2572

我想将 PLL VCO 从 50MHz 扫描到90MHz。

仪表类型应用。

相位检测器的频率可能为100MHz。

对于参考频率输入-我更喜欢使用10MHz TXCO、但会考虑20MHz 晶体。

LMX2571似乎非常合适。

但 LMX2581系列是否具有出色的性能?

我是否应该考虑更受欢迎的器件?

TI 是否有适合这些器件的低于20MHz - 100MHz 有源混频器?

----

LMX2571数据表建议您可以在大约1.5ms 的时间内从一个频率步进到下一个频率。

这就是两个预设频率之间的开关时间。

还是可以输入新频率、进行计算并保持稳定的时间。

因此、可以在1.5秒内扫描1000个点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我认为您需要在50MHz 和90MHz 之间进行线性扫描。
    根据您的系统性能和软件要求、您有以下几种选择:
    (1) LMX2485E +外部 VCO。 借助此解决方案、您需要对器件进行持续编程、以将输出频率从一个点更改为另一个点。
    (2) LMX2571/2581/22582。 为了扫描输出频率、需要继续对器件进行编程。
    (3) LMX2572。 该器件支持频率斜升。 也就是说、您定义了开始和停止频率、然后它将自动斜升、而无需继续编程。 由于内部 VCO 的工作频率为3200MHz 至6400MHz、因此在斜坡期间需要进行多次 VCO 校准。 因此、您不会得到线性斜坡、您将获得步进斜坡。 有关详细信息、请参阅数据表第8.1.7节。

    LMX2571可以非常快速地在两个预定义频率之间切换(切换)。 1.5ms 假设使用了外部 VCO、环路带宽为2kHz。 如果使用内部 VCO、则开关时间为纳秒级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常棒的信息-谢谢