This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208工业级

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCE949-Q1, 66AK2H14, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678926/cdcm6208-cdcm6208-industrial-grade

器件型号:CDCM6208
主题中讨论的其他器件: CDCE949-Q166AK2H14LMK04610

大家好、我正在寻找具有工业级-40°C 至105°C 的 CDCM6208时钟发生器。 如果您知道另一个器件的器件型号、请告诉我。

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用 CDC937-Q1或 CDCE949-Q1

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通道、

    您好、CDCM6208有八个输出。 我真的需要8个差动时钟。 我设计的电路板采用了66AK2H14 ARM+DSP、它需要8个以上时钟才能实现各种高速链路。 您对我如何解决这个问题有什么想法吗? 我希望找到 DCDM 器件的工业级。

    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、
    请看一下 LMK04610。 它支持105摄氏度的电路板温度。

    此致、
    Patrick