This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318性能和配置

Guru**** 2693565 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDC7005, LMK03318EVM, CODELOADER, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/677435/lmk03318-lmk03318-performance-and-configuration

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件: CDC7005CODELOADERLMK03328

您好!

我有两个问题:

1 - LMK03318在抖动性能方面与 CDC7005有何区别?

2 -是否有一个工具允许我对其进行配置? 或某种类型的软件库?

为了提供有关上述问题1的更多上下文、我需要一个低抖动时钟源。 我有一个基于 CDC7005的传统项目、该项目的性能很好。 我正在设计一种新设计、该设计具有类似的要求、但基于较新的元件、我考虑使用 LMK03318、因为它或 LVDS 接口支持。

时钟要求为:

输入:任何工作方式。

输出:2 x 40MHz LVDS、4 x 5MHz LVCMOS。

LVCMOS 输出、它如何影响抖动、在系统方面? 使用 LVDS 和时钟分配 IC 是否具有任何优势?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事后考虑的问题:是否有使用 GPIO 引脚的配置允许我获取上述输出? 很难从数据表中找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 在抖动性能方面、LMK03318与 CDC7005有何区别?
    A1。 在大多数运行条件下、LMK03318低于 CDC7005。 LMK03318数据表表8.26显示了在不同运行条件下预期的最大抖动。 CDC7005抖动取决于所选的 VCXO。 本应用手册分析了使用不同 VCXO 时 CDC7005的抖动性能: www.ti.com/.../scaa067a.pdf

    问题2. 是否有允许我对其进行配置的工具? 或某种类型的软件库?
    答2. 您可以使用 CodeLoader GUI 对 LMK03318EVM 进行编程。 请从此处下载: www.ti.com/.../CODELOADER

    问题3. LVCMOS 输出、它如何影响抖动、在系统方面? 使用 LVDS 和时钟分配 IC 是否具有任何优势?
    答3. LVCMOS 时钟的抖动将大于差分时钟。 LVDS 格式的抖动低于 LVCMOS、但使用缓冲器也会为时钟输出增加一些附加抖动。 我将根据您系统的抖动要求和时钟格式要求进行确定。

    问题4. 是否有使用 GPIO 引脚的配置允许我获取上述输出?
    A4。 我检查了 ROM 页面和 EEPROM 页面、没有预加载配置来生成输出频率。 如果您希望获得有关生成配置的帮助、我很乐意为您提供帮助。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lane、

    首先 、非常感谢您的快速响应。

    我将查看 这些文档、感谢您的链接。 此外、感谢表8.26中的提示:数据表中的信息量很大、很容易在其中丢失。 :-b.

    我 没有 EVM。 我仍然尝试运行 CodeLoader、但它崩溃时出现代码违规错误。 如果它可以脱机运行(不带 EVM)、并将配置显示并存储在稍后使用的文件中、那将非常好。

    我将接受您关于配置的提议、但首先我将制作原理图以确定 输出的位置。 我将考虑您对 LVDS 与 LVCMOS 抖动的评论。

    再次感谢您的支持。

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于前面提到的 CodeLoader 4错误、确切的错误是"Run-Time error "6":overflow"、然后它退出。 我使用的是 Windows 10 64位。

    我安装了 TICS Pro、它加载并正常工作、但不支持 LMK03318。 不过、它支持 LMK03328。 它们与第二个 PLL 有多相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    我曾与 TICS Pro (LMK03328)一起玩过游戏、我想我会思考问题。 我稍后可能还有其他问题,但现在我可以继续。

    再次感谢您的支持。

    较旧。