This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, SN74AVC4T774, ADC16DX370EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/677009/lmk04828-lmk04828

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774ADC16DX370EVM

你好!

我有 ADC16DX370EVM、并将 LMK04828 SPI (3线模式)连接到 MCU、但没有任何响应。 JP2短接以禁用总线收发器 sn74AVC4T774、因此 A 和 B 端口处于高阻态、但 LMK04828忽略了写入和读取操作。 您能说、我的 SPI 事务中有什么问题。 当 SPI 线路处于读取模式时、线路处于上拉状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否验证了可以使用 ADC16DX370EVM GUI 和板对 LMK 进行编程、以确保部件(LMK)正常工作?

    2.除了短接 JP2之外,您能否对以下电阻器进行 DNI 操作,以便转换器芯片不会干扰:

    是您的帖子中来自 LMK 侧 SPI 引脚的波形。 请确认它是否符合预期 的电压电平。

    4、您能否向 PDN 寄存器(0x002)写入数据、看看电流消耗是否下降。 写入"1"将使芯片断电。 这将是一个简单的验证、用于确定 SPI 功能。

    此致、

    Satish。