This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:对该器件有一些问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676975/lmk00306-have-some-questions-on-the-part

器件型号:LMK00306

您好!

我有一些问题、希望有人能回答。

这些建议如下:

*该部件是否支持扩频?

*我正在使用两个组、但我不会使用所有输出。  

端接未使用的 LVDS 输出的最佳方法是什么?

*我有两个信号输入、一个是来自振荡器 EG-2102CA 的 LVDS 信号、另一个是 HCLS。

由于 LMK00306没有任何内部终端电阻器、这意味着我不需要 SC 耦合电容器来获得 LVDS 输入信号吗?

此外、我是否还需要连接到 HCSL 信号接地的50欧姆电阻器?

提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意到"SC 耦合"上的拼写错误、该错误应该是"AC 耦合"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、

    LMK00306是一款非基于 PLL 的缓冲器、因此可支持扩频时钟。

    终止未使用的 LVDS 输出的最佳方法是将未使用的输出引脚保持悬空。 不要将 PCB 走线布置到未使用的输出引脚。

    LVDS 输入信号不需要交流耦合电容器。 您仍需要 HCSL 信号的50 Ω 终端接地。

    此致、
    通道