This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SPI 读回

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676996/lmk04828-spi-read-back

器件型号:LMK04828

根据  数据表、CLKIN_SEL0、CLKIN_SEL1、RESET、Status_LD1和 Status_LD2引脚似乎可以配置为 SPI 回读引脚。 即 MISO 或 SDO 指 SPI 协议。  

这是正确的说法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 请注意、在4线制模式下、SDIO 仅是输入引脚。

    此致、
    通道