This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM 输出功率

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, LMX2595, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184099/lmx2595evm-lmx2595evm-output-power

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2595USB2ANY

大家好、我购买了 LMX2595EVM、将其用作锁定到外部100MHz 的射频合成器。  但是、我只能在 RFOutAP 上测量-0.5dBm (RFOutAM 与 GND 之间为50欧姆、RFOutB 保持开路)。  我应该在 TICSPro GUI 上使用什么设置来产生+5dBm 的功率。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了我原来的问题、我在 ESA 上测得+5dBm (射频电缆/连接器损耗为2dB)、但仅在5GHz 时测得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaheer、

    您可以在不使用射频电缆的情况下重试吗? 也就是说、将 EVM 直接连接到测试设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经这么做了、并注意到最大输出大约为6dBm、但仅在5GHz 时、它会急剧下降。  9GHz 时、输出为-5dBm。  该规格表明 LMX2595产生+7dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaheer、

    这是我在 RFoutAP 的 EVM 数据、您应该从 EVM 获得类似的输出功率。 数据表中的数据是在布线长度非常短的测试板上获取的、该测试板与以下板类似: https://www.ti.com/tool/LMX2594PSEVM

    5GHz 7.45dBm

    6GHz 6.64dBm

    7GHz 4.81dBm

    8GHz  4.12dBm

    9GHz  2.9dBm

    10GHz 0.69dBm

    11GHz 0.28dBm

    获得该输出功率的操作没有技巧。 我可以猜测输出功率非常低的唯一原因是它可能是焊接问题。 尝试触摸以确保 SMA 连接器 C5、C7和 C6的焊接良好。

    另请尝试验证您是否可以在 RFoutAM 或 RFoutB 获得更好的输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将仔细检查、但 RFOutB 的功率级别类似。  我收到的电路板是全新的(2022年12月的最后一周订购)、因此不确定为什么会出现 SMA 连接器 C5、7和6问题。  在向客户发货之前、并非所有器件都经过全面测试?

    请注意、我的器件是带控制器板(USB2Any)的 LMX2595EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaheer、

    在生产中、我们以100MHz 的频率测试输出、以确保输出路径通过。  

    由于您在 RFoutB 上获得相同的功率、我倾向于怀疑这不是 EVM 问题。 您是否有其他能够测量9GHz 射频功率的测试设备?