This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:具有 SYSREF 的6.4GHz 脉冲

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184733/lmx2595-6-4-ghz-pulse-with-sysref

器件型号:LMX2595

我想使用 SYSREF 在6.4GHz 时产生一系列具有一定相位延迟的脉冲。  

查看 LMX2595规格表第37页上的 SYSREF 设置表、可以看到 f_插 值的最大值为1.5GHz。 在这里、f_interpolate 通过 SYSREF_DIV、然后除以1/2。  

这是否意味着 LMX2595频率合成器无法在6.4GHz 时生成具有可编程相位延迟的一系列脉冲?  

如果是这种情况、我们非常希望针对频率合成器提出任何符合这些要求的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    SYSREF 不应在 GHz 范围内。  

    我不知道任何器件都可以在该频率范围内产生一系列脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    非常感谢您的回复和帮助。  

    然后、我必须考虑其他一些东西。