This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:如果使用2.3V+/-5%电源电压、会产生什么影响?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184410/lmk1d1204-what-is-the-impact-if-using-2-3v--5-supply-voltage

器件型号:LMK1D1204

大家好、  

我是否可以知道在为具有2.3V+/-5%电源的 LMK1D1204供电时会产生什么影响? 谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    该器件在由2.3V 电源供电时仍可正常工作、但不建议这样做、因为数据表中提供的器件性能和电气特性可能尚未针对该电源电压进行验证。  

    此致、  

    Connor