This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC421A100:DAC3152-EVM 的单端输出时钟

Guru**** 2896010 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM61001, CDC421A100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750455/cdc421a100-single-ended-output-clock-for-dac3152-evm

器件型号:CDC421A100
主题中讨论的其他器件:CDCM61001

尊敬的支持人员:

我想实现一个时钟发生器来驱动 DAC3152-EVM 的时钟输入。 实际上、我使用一个 R&S 时钟发生器的100MHz 时钟来驱动它、它工作正常。

可以在单端模式下使用 CDC421A100执行器 LVPECL 输出电平吗? 或者、我必须考虑 CDCM61001?  

实际上、我从数据表中读取到、对于 CDC421、LVPECL 输出是差分输出、  对于 CDCM61001、LVPECL 输出是差分输出和单端输出。

您是否建议使用其他组件?

此致

Dario

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 CDC421A100相比、我建议使用 CDCM61001、因为它成本更低、灵活性更高。

    如果您需要更简单且性能更高的解决方案、并且不需要外部晶体输入、则可以考虑使用 TI 振荡器、该器件可在此处找到:

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan!

    我认为 LMK61I2-100M 对我来说可能是完美的解决方案。

    您是否建议使用任何组件(缓冲器或平衡-非平衡变压器)从差动 LVPECL 获取单端输出?  

    谢谢

    此致

    Dario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dario、

    LMK61E2-100M00是一 款100MHz +/- 50ppm LVPECL 输出振荡器。

    此致、

    肖恩