This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:工作一段时间后无输出

Guru**** 2750925 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746152/lmk03318-no-output-after-working-for-a-while

器件型号:LMK03318

大家好、

输出可能会在工作一段时间后消失。 有时它始终保持正常。

复位电源后、输出变为正常。

对此有任何建议吗?

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    您能告诉我发生了什么吗? 例如、这是一个已编程的 EEPROM 配置、您可以加电并自动获取输出时钟? 然后时钟停止、您进行复位、时钟再次运行。 电源复位后、时钟输出是否可能再次失败?

    时钟输出格式是什么?

    您可以共享器件编程吗?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查:
    1、检查 PLL 是否锁定(PLL 锁定状态可在状态输出引脚上指示)。 PLL 锁定丢失会导致输出静音。
    2.检查 GPIO0是否被拉至高电平。 当 GPIO0为低电平时、可能会导致输出保持同步状态。

    如果您希望 TI 时钟应用私下查看客户的原理图和 GUI 配置文件、请将文件发送到 clock_support@list.ti.com 并关闭此主题。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan 您好:
    这是 BOE。 我对 LMK03318有一些疑问:
    我检查了 PLL、P_LOL 信号状态灯闪烁。 LMK03318的输出将在运行一段时间后消失。 我想问如何设置它、以便 PLL 能够持续锁定?
    2.我使用了第二个时钟输入、100MHz 差分输入和270MHz 输出。 如何正确设置?
    GPIO0被拉高。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothy 您好:
    这是 BOE。
    对 EEPROM 进行编程时、LMK03318可以获得输出时钟。
    2.复位电源后输出正常。 电源复位后,时钟输出将再次失败。
    时钟输出为差分输出。
    4.我使用了第二个时钟输入、100MHz 差分输入和270MHz 输出。
    5.我觉得问题是 PLL 没有锁定。 您知道如何正确设置它吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    这是 BOE。

     我使用了第二个时钟输入、100MHz 差分输入和270MHz 输出。 运行一段时间后、LMK03318的输出为230MHz、而不是270MHz。

     我检查 了 PLL、P_LOL 信号状态灯闪烁。 当 P_LOL 信号状态灯 一直点亮时、LMK03318的输出从270MHz 变为230MHz。

    这是我 的设置界面、您能告诉我设置不正确的地方吗?

    期待您的回复。

     

    包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的频率计划、我建议进行以下更改:

    PLL 页面:

    • PLL R 分频器= 1
    • PLL N 分频器= 54
    • PFD 频率= 100MHz
    • VCO 频率= 5400 MHz

    在输入/PLL 页面上...

    PLL 块:

    • PLL 阶数=整数
    • 抖动=已禁用
    • 拉伸= 200pF
    • R3模式=内部 PLL
    • R2 = 535欧姆
    • R3 = 518欧姆
    • C1 = 55pF
    • C3 = 35pF

    外部(板载) C2电容= 3300pF

    输入计时器:

    • PLL 闭环等待= 0.3ms
    • PLL VCO 等待= 0.4ms

    输入检测器:

    • REF Detector =启用
    • PRI 和 SEC 差分检测电平= 300mVpp 摆幅

    SECREF 输入:

    • 启用100欧姆差分项

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan 您好:

    根据您建议的设置、P_LOL 灯仍然闪烁、并且 LMK03318在运行一段时间后仍将旋转230MHz。

    您知道如何解决此问题吗?

    期待您的回复。

    包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的基准输入是像晶体振荡器一样的稳定时钟源、还是有噪声的恢复时钟?  它应在频率和振幅上都保持稳定。

    此外、您是否在写入所有寄存器后尝试触发软复位、以便重新校准 PLL/VCO (在基准输入稳定之后)?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan 您好:

    我将电荷泵增益设置 为0.4mA、LMK03318输出为270MHz。现在 LMK03318可以正常工作。

    非常感谢你的帮助。

    包。