This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592最小 N 值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751186/lmx2592-lmx2592-minimum-n-value

器件型号:LMX2592

尊敬的先生:

我使用 PLLatinum Sim 在 N=29的情况下将225MHz PFD 仿真为6525MHz VCO 输出、并收到警告"总反馈路径除法小于值36"、显示以下捕捉。

我在 LMX2592数据表中找不到最小 N 值的说明。 我可以成功地设置145MHz PFD 和6525MHz VCO、N=45。

N>=36要求吗?

此致、

Masa   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马萨-圣、

    是的。

    第15页的表2第7.3.4节给出了最小 N 分频器值。
    它显示了三阶调制器最小分频的18

    请注意、还有 PLL_N_PRE 分频器2、因此您必须将其加倍。
    因此、PLLatinum Sim 对于18 x 2 = 36是正确的

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    非常感谢。
    Masa