This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571的锁频问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750883/lmx2571-frequency-locked-problem-of-lmx2571

器件型号:LMX2571

您好:

  我们遇到 了 LMX2571的锁频问题。  您可以在附件中看到详细信息。

频率位于频谱屏幕上、如下所示。 频率随 OSC 输入而变化或无输入。 内部 VCO  是否自振荡还是 OSC 参考 没有用处?  LMX2571的配置是否不正确?  您能否发送 LMX2571的详细信息代码?  

  我期待 你的答复。 谢谢你

e2e.ti.com/.../Frequency-locked-problem-of-LMX2571.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMX2571具有3个 VCO 内核、每个内核具有许多不同的频带。 因此、如果它被锁定在频率上、然后您移除输入基准、您可能会看到大约10MHz 的频率变化、但肯定不是整个 VCO 范围。 因此、这可能是您在说删除 hte 输入基准没有影响时看到的结果。

    此外、该器件的一个关键部分是 VCO 频率校准。 每当寄存器 R0写入 FCAL_EN=1时、就会进行频率校准。 现在、如果在完成此操作时没有有效基准、VCO 可能会进入不正确的频段、并且它将一直停留在该频段、直到频率校准再次发生。

    根据您的设置、一些线索似乎可疑:
    小数分母= 0、应为1。
    2、根据 N 值26和2的 PRE_n、我计算出 VCO 频率为4160MHz、但这超出了4300-5376MHz 的 VCO 频率范围。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,dean
    昨天我的言论犯了一些错误。
    1 μ s、始终解锁频率。
    2、mult 的,为5 μ s 而不是4 μ s 根据我的 N 值26和 pre_n 为2、我计算出 VCO 频率为5200 MHz,、不在范围之外。

    今天、我进行了一些测试、如下所示:
    1、正如您在移除 OSC 或保留 OSC 时所说的那样、大约有10MHz 的变化。 我可以认为参考的 OSC 是有效的吗?

    2、我按照您所说的那样更改配置。

    2.1、我确保 FCAL_EN=1且计算出的 VCO 频率不在4300-5376MHz 范围内。
    2.2、我更改 MULT、DEN,NUM、Ninteger 等的值,但频率没有变化。 仅更改 CHDIV2或 CHDIV1,频率已更改。 并且频率仍处于解锁状态。
    2.3、CPout 电压的 PIN_25约为75mV。 我认为这是不正常的。

    是由硬件电路或软件配置产生此问题的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我们将此调试分解为几个步骤:

    步骤1:验证与器件的串行通信是否正常
    我想您可以使用输出分频来更改输出频率。

    步骤2:检查输入基准
    似乎该部件感应基准、但它不能证明它是正确的频率。 例如、它可能锁定到更高谐波的 hte 输入基准。 当 PLL 锁定时、它是锁定在高电平还是低电平?
    这是 TI 的 EVM 吗? 如果是、它附带一个板载20MHz 基准。 如果您绕过此情况、是否已断开板载 XO 的 Vcc 电阻器? 如果不是、则可能会使器件混乱

    您是否看到任何承运商? 它的频率是多少? 如果高于预期、则表明读取的 XO 谐波更高。 如果较低、则表明存在灵敏度问题

    步骤3:检查可编程设置
    如果这是 EVM、是否可以先尝试默认模式来锁定?
    是否可以简化事情以消除/隔离可能的潜在原因?
    TICSPro 是否会为 GUI 提供任何警告?
    例如:禁用 x5输入乘法器、以整数模式运行等。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dean
    我没有 EVM。 我在我的设计中仅使用 LMX2571来参考 EVM。
    今天我又发现了一些问题。
    1 μ A LMX2571的电流(VCC=3.3V)、为68mA、无需配置任何寄存器。 我认为 LMX2571的状态异常。 为什么 LMX2571的电流如此大?
    2、配置正确的寄存器参数后、我无法获得正确的频率。 频谱屏幕上的频率(大约为1.352G 及其谐波)不稳定,没有任何寄存器参数,OSC 参考(已删除或保留)。 LMX2571的内部电路是否不稳定?
    3 μ s、MUXout (引脚、)锁定高电平。 频率错误。 为什么 MUXout (引脚10)显示为高电平?
    4 μ A 在、状态下,LMX2571的电流约为40mA。 引脚21 (VCO 的偏置电路)和引脚22 (LDO 输出)的电压是多少?
    现在,我的设计中的引脚21的电压为200mV,引脚22的电压为2.58V。 我认为引脚21的电压(VCO 的偏置电路)是错误的。

    我期待你的答复。 谢谢你。

    此致
    韩文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1、这种电流高于预期、但并不完全疯狂。 我始终得到大约31mA 的上电复位电流。 对此我没有 n 个解释、但听起来不像上电复位正常工作。
    2.不需要输入3t 基准来获得输出。 VCO 将尝试校准、并转至频带并保持在该频带内。 即使您移除输入基准、频率也会漂移大约10MHz、因为它仍在频带中。
    3.这听起来不正确,是其他一些问题的症状。
    在引脚21上、它看起来是2.5V 至2.8V、但测量此电压的操作会导致电压降至600mV 左右。 在引脚22上、我看到大约2.5V

    我会尝试切换 RESET 位、然后对您的寄存器进行编程、看看这是否会提供更一致的结果。
    此外、如果这是冷启动、请尝试等待一些时间(例如10ms)、然后再次切换 FCAL_EN 引脚。 如果这可以解决该问题、则意味着它是校准问题。

    此致、
    Dean