您好!
在您的帮助和支持下、我能够对电路板上的 LMK61E2时钟芯片进行编程、以支持多个频率、并将时钟配置保存到 EEPROM。 现在、我正在尝试从电路板读取 EEPROM 内容、以便每当电路板上电时、我的算法应该显示电路板上当前的运行频率。
为了完成此任务、我选择了一种简单的方法来读取 EEPROM 字节22、23、其中包含 PLL_NDIV 值、并将它们与器件寄存器 R25、R26中的值进行比较、然后显示频率。 我已经按照数据表(pg-22)中提到的步骤来读取 EEPROM。 如前所述、我在 R51中写入 EEPROM 地址字节(22)、然后在同一 I2C 事务中读取 R52。 但是、我从 EEPROM 字节中获得一个过时的值。 请查看我执行此任务的以下编程序列。
//i2c_write_read_immediate (1、2、0x51、0x22、Rx_data、 2); /*为函数调用提供的值
/*------------------ *
静态 bool i2c_write_read_immediate (uint8_t BCM_no、size_t TX_size、uint8_t reg_no、uint8_t reg_val、uint8_t * reg_data、 size_t rx_size)
{
int32_t bytes_written = 0;
int32_t bytes_read = 0;
int32_t 结果;
uint32_t 参数;
size_t rx_size_remaining = rx_size;//变量添加了 la
/*在此处写入 EEPROM 寄存器地址,您打算读取内容,data[1]包含值*/
context.data[0]= reg_no;
context.data[1]= reg_val;
if (context.initialized){
if (MQX_OK =_lwsem_wait (context.sem)){
/*通过 i2c 驱动程序写入 EEPROM 地址*/
bytes_write=_io_write (context.i2c_fd [bbcm 否]、context.data、TX_size);
fflush (context.i2c_fd [BCM_no]);
ioctl (context.i2c_fd [BCM_no]、IO_IOCTL_flush_output、¶m);
/*读取同一 i2c 总线中实际数据的下一个地址(reg_no+1)*/
context.data[0]= reg_no +1;/*R52*/
if (bytes_written = TX_size){
ioctl (context.i2c_fd [BCM_no]、IO_IOCTL_I2C_REPEATE_START、NULL);
param = rx_size;//应为要读取 LA 的字节总数
ioctl (context.i2c_fd [BCM_no]、IO_IOCTL_I2C_SET_RX_request、¶m);
bytes_read = 0;
执行{
结果=_io_read (context.i2c_fd [BCM_no]、_data[bytes_read]、rx_size_remaining);
如果(结果> 0){
bytes_read +=结果;
RX_SIZE = RESULT;//行添加了 LA
}
} while ((bytes_read < rx_size)&&(结果>= 0));
}
ioctl (context.i2c_fd [BCM_no]、IO_IOCTL_I2C_STOP、NULL);//读取操作结束时的停止缺少 LA
_lwsem_post (& context.sem);
}
}
返回((rx_size)=bytes_read);
}
通过 I2C 设备驱动程序的控制命令(IO_IOCTL_I2C_REPEATE_START),我尝试使用相同的 i2c 总线来读取同一事务中的值。 但是、我的输出始终是 reg_data 中的过时值。 请您仔细研究我的方法、并建议我一种解决此问题的方法吗? 或任何其他方法从电路板获取运行中的现有片上 LMK61E2频率。 我确定可以读取寄存器内容、因为我在保存 EEPROM 时使用了读取操作、但不确定在同一事务中进行写入和读取操作时出错了什么。
非常感谢您的任何建议/帮助。