This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04805BEVAL:所有 clkout 不能正常工作

Guru**** 2929260 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750100/lmk04805beval-all-clkout-doesn-t-work

器件型号:LMK04805BEVAL
主题中讨论的其他器件:CODELOADER

我正在尝试按照用户指南操作、并让 PLL 锁定、但在任何 CLKoutX 中似乎都没有输出。

我检查了 OSCout 并获得了输出、

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuval、您好!
    您可以更改同步设置吗? 如果所有输出处于同步状态、它们将被静音。
    一种方法是更改"SYNC_POL_INV"位。
    如果问题未得到解决、请发送您的配置文件。
    如果您使用 GUI Codeloader 4、它可以保存为.mac 文件。
    如果您使用 GUI TICS Pro、它可以保存为.TCS 文件。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改  了"SYNC_POL_INV"位、它工作正常、现在可以看到输出中的信号、但它似乎偏移了几 kHz。

    我检查了晶振和信号发生器、它们不是问题、有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查锁定状态。 在默认 CodeLoader 模式下、当 LMK048xxB 检测到 PLL 锁定(输出为高电平)时、LED D5将呈绿色亮起、当锁定丢失(输出为低电平)时熄灭。 如果 PLL1/PLl2被解锁、则输出频率可能具有 CLKin0或 CLKin1的偏移。
    如果 PLL1和 PLL2已锁定、CLKout 频率 ppm 偏移将跟随 CLKin0或 CLKin1。
    如果仅锁定 PLL2、则 VCXO 会跟随 CLKout 频率 ppm 偏移。

    详细信息输入、输出时钟频率或配置文件.mac 或.TCS 将有助于分析问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 CLKin1配置以匹配默认模式并放大了信号、在 PLL LED 呈绿色亮起后、输出稳定。
    我在模式菜单中只看到了双输入(对 CLKIN 和 VCXO 进行计数)、是否只能使用一个100MHz 的输入? 我正在使用 codeloader4
    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、首先需要在硬件中修改 EVM。

    1、为 VCXO 断电。

    --开式电源磁珠 R18。

    2, 选择 OSCIN* SMA 连接器用于100MHz 参考输入

    ---将 C4 0.1uF 移动到 R1

    现在、对于 LMK0480x、 VCXO 频率= 100MHz。

    然后、LMK0480x 可以仅在 PLL2模式下工作。

    使用软件"时钟设计工具"来模拟 VCO 频率、环路滤波器参数和分频器。

    将仿真结果设置为 GUI" Codeloader"。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在电路板中进行了硬件更改、并在"时钟设计工具"中模拟了我想要的状态、但它不允许我以"CodeLoader "软件可以读取的格式保存它。 仿真可以保存为"sav"格式、时钟加载器可以加载"mac"格式。
    谢谢、
    Yuval。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的。 我们必须手动输入从仿真到 Codeloader。 sav 和.mac 用于与其他工程师共享。