This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:数据表修订版 C 中 EEPROM 的预配置第0页

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750990/cdci6214-pre-configured-page-0-of-eeprom-in-the-datasheet-rev-c

器件型号:CDCI6214

大家好、

在数据表 Rev.C (SNAS734C)中 、图32和图33是相同的设置。 是拼写错误吗?

根据表11和最新版本的数据表、我认为预配置的 EEPROM 页0和页1的配置应该不同。  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、

    是的、这是一个拼写错误。 感谢您的查找。
    它将在下一个数据表修订版中进行修复。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑更新数据表。
    此外、如果我们使用默认 CDCI6214、Figure 90中的典型应用不应支持 I2C 通信、因为 EEPROMSEL 已下拉。 但是、我可以在图中看到 I2C 线路。 它令人困惑。 如果您可以考虑将 EEPROMSEL 引脚更改为 Figure.90中的上拉电阻、我将不胜感激。

    此致、
    Saito