This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:自动斜坡期间的锁定检测

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751493/lmx2594-lock-detect-during-automatic-ramp

器件型号:LMX2594

您好!

我使用以下设置来检查 PLL 锁定检测:

MUXOUT_LD_SEL =锁定检测

LD_TYPE = VTune 和 VCOCal

当我以固定频率对其进行测试时、它似乎工作良好、其中信号为低电平(表示"CAL")至高电平(表示"锁定")。 但是、当我使用运行自动斜坡时、情况并非如此。 信号似乎始终保持低电平。

我想从 PLL 发出一个'flag'来指示自动斜坡在写入 RAMP_EN 位后启动。 LMX2594是否可行?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您设置 LD_TYPE = VCOCal、则可以查看 VCO 是否校准以及校准时间。 但是、如果您设置 VTune 和 VCOCal、我不知道这是否真的是一个可靠的问题、因为 VCO 并不总是处于锁定状态。 我知道我们将其称为"VTUNE"、但它实际上并不是基于调优 votlage、而是更多的相位检测器、因此我可以了解为什么它较低。

    我看不到任何巧妙的方法来实现它。

    此致、
    Dean