This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:电流消耗与模式间的关系

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2541, LMX2572, LMX2485, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751473/lmx2541-current-consumption-versus-mode

器件型号:LMX2541
主题中讨论的其他器件:LMX2571LMX2572LMX2485LMX2491

我查看了数据表、但我不清楚器件的功耗。 我计划在分压比高达8的外部 VCO 模式下使用该器件。

数据表第7页显示了电流消耗。 Ipll=72mA、idiv=84mA。 为什么 Ipll 的电流低于 idiv? 仅分频器模式应关闭 PLL、因此 Ipll 应高于 idiv。

2.第35页表17显示了变化是 DIV 模式下作为 DIVGAIN 和 OUTTERM 函数的电流消耗、而参考是每个参数设置为12时的电流消耗。 但是、由于上述问题、我无法将绝对电流设置为基准。

3、特夫因分压比而异吗?

我想知道的是、在以下条件下、实际(近似)电流:

模式:外部 VCO

外部 VCO 频率:1000MHz ~ 2000MHz

PD 频率:~ 4.8MHz

分压器:~ 8

DIVGAIN 和 OUTTERM:12.

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的推理:

    PLL = 60mA

    VCO = 30mA

    分压= 40mA

    输出= 32mA

    ExtVCOIn 引脚= 12mA

    我认为您不考虑输出缓冲器。   以下是我的计算:

    让我们获取输入。  不仅查看电气规格、还查看第31页的表9.3.2。

      

    电气规格说明

    PLL+VCO +分频+输出= 170mA

    PLL + VCO +输出= 130mA

    这意味着:

    分压= 40mA

    其他规格包括:

    PLL + ExtVCOIn = 72mA

    ExtVCOIN+除法+输出= 84mA

    第31页指出:

    分频+输出= 72mA

    我知道它显示除法= 32且输出= 40mA、但这与电气规格不符。  可能是换用了。  因此、我将改用总和

    因此、它遵循这一要求

    ExtVCOin = 12mA

    输出= 32mA

    PLL = 60mA

    VCO = 38mA

    换言之、我认为这一切都是可行的。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    感谢您的快速响应。 对我来说有道理。
    似乎电流、甚至更低的输出功率、过高、无法将器件用于我的应用。
    LMX2571是一种备选器件、但如果使用较高的分频比、最大射频频率限制为1400MHz。
    你有什么建议吗?

    此致、
    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    对于集成式 VCO 器件、考虑 LMX2572与 LMX2541相比具有更低的电流、更好的相位噪声和更低的杂散。 但它不支持外部 VCO。

    如果您需要外部 VCO、请考虑支持更高 VCO 频率的 LMX2491。 如果您需要更低的电流(以相位噪声为代价)、请考虑使用 LMX2485系列器件。

    此致、
    Dean