请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMK00105您好!
我需要一个具有低附加相位噪声的正弦到方波转换器的1:4时钟缓冲器。 需要为4个 PLL 提供方波(CMOS)基准输入(10MHz)。 PLL 仅支持10MHz 的方波输入。
在系统级、我将获得10MHz (OCXO)正弦波基准。 要在电路板中使用该输入、我需要将正弦转换为方形、同时最大限度地降低相位噪声。
如果我单独使用正弦到方转换器和时钟缓冲器。 增材相位噪声会增加。
那么、我能否获得附加相位噪声更小的单芯片、或者有任何其他方法来实现这一点。