This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:数字数据缓冲器

Guru**** 2587705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750579/lmk00301-digital-data-buffer

器件型号:LMK00301

您好,团队

我注意到 LMK00301只能支持40%至60%的占空比。

我的客户想知道 LMK00301是否可以缓冲随机数为1或0的数字数据。

因此占空比不固定。 电压电平是 CML。

如果 LMK00301无法支持该功能、是否有其他时钟缓冲器可支持?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 thus thread。

    传入数据速率是多少?

    输出占空比规格为输入占空比+/- 5%(不是您所说的+/-10%)。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    传入的数据是 OC-3数据、约为150Mbps。
    为了确认一点,输出信号占空比是输入信号占空比的+/- 5% 它在所有占空比输入中都受支持、还是仅在50%占空比输入中受支持?

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    该时钟缓冲器没有占空比校准功能、因此输出信号占空比将跟随输入信号占空比。
    45%~55%占空比规格由特性保证、未在生产环境中进行测试。 因此、用户应测量 OC-3数据扇出的输出信号。
    请注意、此处 REFout 不能使用、因为它是同步输出、周期触发信号不可用于数据流。

    此致、
    肖恩