This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:良好的用于 FM 调制的 TCXO

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751129/lmx2571-good-tcxo-for-fm-modulation

器件型号:LMX2571

尊敬的专家:

我的客户正在寻找一款用于 FM 调制的好 TCXO。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

请看下面。

--

我想仅使用 REFOSC 侧的 FM 调制。

如果使用 SSG 以±15ppm 的频率偏移对 XO_REFOSC 进行调制、则即使在射频频率下也会应用±15ppm 的 FM 调制。

我们确认、即使调制频率变化高达10kHz、也会应用几乎平坦的调制。

另一方面、当 XO 从 SSG 更改为 TCXO 并且频率 响应通过频率 控制引脚的正弦波进行确认时、 频率控制引脚的频率跟随能力

较差、频率 响应不平坦。

如果您知道 TCXO  具有来自频率控制引脚的平坦频率响应、请告知。

--

感谢您在 advanse 方面的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、

    我想您需要 VCXO、它具有 VC 引脚、因此可以进行频率修整。
    我有客户将 KDS 用于窄带应用、他们说音频响应还可以。
    我的建议是、请与 XO 供应商联系、以满足您的要求、他们可能能够根据您的应用调整产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一