This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:无 ACK

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750251/lmk03318-no-ack

器件型号:LMK03318

在下电上电后、任何地址都不会发出 ACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    正如 Alan 所示:
    "建议的上电后 I2C 编程过程为:

    1.加电设备(VDD 和 VDDO 电源轨)。
    2.将 PDN 从低电平切换为高电平。
    从 R0读取 I2C。 上电后的第1个 I2C 事务(虚拟读取或写入)应该被忽略。
    4.从 R0读取 I2C 并检查 ACK 或 NACK。
    -如果检测到 NACK (仅由于早期器件版本中存在 PDN 启动问题的风险)、则从步骤2返回。
    -如果检测到 ACK,则继续执行步骤5。
    5. I2C 写入所需的寄存器配置设置。
    6.如果需要、切换 RESETN_SW 位以重新校准 PLL。'

    您能否澄清什么是"任何地址"?
    您可以尝试使用 I2C 地址0x00吗? 或编程来扫描 LMK03318的 I2C 地址(例如从0x00到0xFF)?
    如果地址为0x00、我们应再次转到步骤2。
    如果地址是其他地址、则可能是在 EEPROM 中更改了某些 I2C 异常 R/W

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

      我切断 PDN 引脚的迹线并加电。 该器件现在正在响应 I2C 命令。

    谢谢。

    Kim

    关闭案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:
    感谢您的更新。
    切断 PDN 布线是一种方法、通过额外的电容接地将有助于实现稳健性。
    请参阅数据表"图84。 从分离电源轨加电的建议"和"图83. 从单电源轨加电的建议"。

    通常、PDN 上升转换不应早于 VDDO。 PDN 连接不像上电级的干扰。
    发生干扰时、设置正确的 GPIO 逻辑、再次将 PDN 切换至初始芯片。

    此致、
    肖恩