This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:EEPRROMSEL =低电平时的 CDCI6214EVM 配置问题

Guru**** 2893960 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750087/cdci6214evm-cdci6214evm-configuration-issue-with-eeprromsel-low

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件:CDCI6214

大家好、

我正在使用 CDCI6214 EVM。 当 EEPROMSEL 用 μ 4.7kΩ 下拉时、即使在 GUI 上将 EEPROMSEL 设置为"低电平"、TICS PRO 也会显示"未找到器件"。
另一方面、当 EEPROM 被上拉并在 GUI 上为 EEPROMSEL 选择"高电平"时、通信运行良好。
您能否解释为什么在 EEPROMSEL 为低电平时通信失败?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、
    我们可以参阅 CDCI6214 EVM 用户指南中的一些"故障排除"仪器。
    "装置的 EEPROM 可能包含一个配置
    禁用串行接口、而是将引脚用作
    输出使能引脚。 设置时装置是否开始反应
    EEPROMSEL 连接到 GND 或 VDDREF、然后是一个粉末循环
    RESETN 处于 VDDREF 电平吗? REFSEL 必须始终为
    连接到 GND。
    当装置没有反应时、两个 EEPROM 页面看起来都是
    已禁用接口。 进入降级模式以强制
    串行接口激活。 从 J19和 J22上拆下所有分流器
    并将 TICS Pro 中的引脚配置为高阻态。 你好
    请勿使用软件、通过断开电平转换器
    卸下 R174和 R190。 这将离开 EEPROMSEL 和
    REFSEL 引脚悬空。 对单元进行循环通电并确保这样做
    RESETN/SYNC 引脚(J16)看到 VDDREF 电平。 或由
    使用 TICS Pro 来驱动电平或在 J16-2-3上使用分流器。
    您应该会看到器件在从器件地址上做出响应
    0x74"

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >当设备没有反应时,两个 EEPROM 页似乎都已禁用接口。 进入降级模式以强制串行接口处于活动状态。

    我发现 I2C 接口被禁用、因为我在默认 CDCI6214中使用了 EEPROMSEL = LOW。 根据数据表(修订版 B)中的图32、预配置的第0页无法接受 I2C 访问。 因此、我将考虑使用 EEPROMSEL =中间或高电平来启用 I2C。

    此致、
    Saito