This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:局部断电模式

Guru**** 2930090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750446/lmx2581-partial-power-down-mode

器件型号:LMX2581

大家好、

当退出部分断电模式时、是否 需要 再次对 R0进行编程以激活频率校准?  

当退出部分断电模式时 、频率保持与之前相同、它们是否仍需要 对 R0进行编程?

我的客户发现它可以在没有任何 SPI 写入的情况下锁定、只能进行 CE 引脚控制、这是合理的吗?

谢谢你。    

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lilian、

    根据数据表、应重新对 R0进行编程。

    话虽如此,我们说这是保守的。 VCO 应保留其校准信息、从而锁定。 但是、可能还有其他因素会导致问题。 例如、如果您使用的是1000000/4000000的小数部分、您可能会发现小数杂散很好、但如果您切换 CE 引脚、您可能会造成小数杂散混乱。 此外、我们不确定锁定检测的自动衰减功能。

    因此、这应该起作用、但请注意、这可能会导致某些功能(如锁定检测)出现问题、还会导致小数杂散(但如果您不处于小数模式、则不会出现这种情况)。

    此致、
    Dean
    此致、
    Dean