This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:当 VDD 为4V 时、RESET 信号始终输出低电平脉冲

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748653/tpl5010-the-reset-signal-always-output-the-low-pulse-when-the-vdd-is-4v

器件型号:TPL5010

当 VDD 小于3V 时、TPL5010绞线 IC 的措辞为 OK;

然后、我将 VDD increse 置于4V,TPL5010 IC 剂量非字,复位信号始终输出低脉冲!

它会使整个系统复位、 请帮助 纠正原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将其分配给工程师、但由于假期、可能会延迟响应。

    所以、我将对它进行一次盲目的拍摄。 输入是否可能高于 Vcc 且 RESETn 极性相反? 例如、如果您有3V 输入信号、但 Vcc 仅为2V、那么许多器件都有 ESD 保护二极管、会将 Vcc 上拉、尤其是像这样的器件、该器件具有如此低的电流。 在这种情况下、低 RESETn (复位芯片)可能看起来很高、但当您进入4V 时、它看起来会像预期的那样低。

    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 上有4V 电压、通过10k;的上拉电阻器在复位信号上有4V 电压

    功率级别相同; 但复位信号始终具有低脉冲;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享原理图? 如果您不想将其发布在论坛中、请随时向 clock_support@list.ti.com 发送电子邮件
    您在多少个电路板/器件上发现了此问题? 设备可能有缺陷

    此致、
    通道