This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2310:技术

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749263/cdcvf2310-technology

器件型号:CDCVF2310

您好!

为了评估此器件(CDCVF2310)在新的连接卫星中的使用情况、我们必须了解辐射行为。 由于不同的事件会影响设备的去设备、具体取决于技术、您能告诉我在制造过程中使用的技术是什么吗? 这意味着、CMOS、BiCMOS……?

非常感谢您、

Daniel Cruz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它采用 CMOS 工艺技术。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全确定。 是 CMOS 还是 BiCMOS?
    和 CDCVF111FN? 它也是 CMOS 还是 BiCMOS?

    提前感谢您的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCVF2310是 CMOS、而不是 BiCMOS。 我正在研究 CDCVF111FN;它是一个很旧的器件、所以我需要在内部进行检查。

    Alan