This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:浮动引脚确认等

Guru**** 2878940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750335/lmk00306-floating-pin-confirmation-etc

器件型号:LMK00306

团队、

感谢您提供的常见及时支持。

请支持我们客户的以下两个问题、

1、以下引脚是否存在问题?

OSCin:引脚→51ohm→0.1u→连接到 GND。
OSCout:悬空(FREE 引脚)
REFOUT: 悬空(FREE 引脚)

2、数据表第21页、下面描述的以下句子的输出是什么? 您是指 REFOUT 吗? 还是 CLKOUTA / B?

'当 REFout 被禁用时、可使用一个电阻负载将输出设定为一个预先设定的电平。
kΩ、如果 REFOUT 配置为1 μ A 负载接地、则输出将在时被拉至低电平
禁用。 "

最初、客户设计的电路与 REFOUT 之间具有1千欧→GND 连接、
如果 CLKOUTA / B 的输出电平下降、这不是预期的行为、
请告诉我正确的未使用过程。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    请参阅

    此致、

    肖恩