This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:寄存器未从 USB2ANY 加载到 EVM

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER, LMX2581, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748986/lmx2571evm-registers-not-loading-from-usb2any-onto-evm

器件型号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYCODELOADERLMX2581LMX2571

我的一位客户遇到了不接受默认寄存器或用户指南图3中的寄存器的问题。 它似乎输出了随机频率、并且锁相 LED 未亮起。 您是否需要任何其他信息来帮助解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    请告诉我您陷入困境的位置:

    步骤1:与 USB2ANY 通信
    1.从 TI.com 加载 TICSPro 软件。 指令显示 CodeLoader、但已经过时。
    2.插入 USB2ANY。 TICSPro 应指示 USB2ANY 已连接
    3.转至 USB Communications -> USB2ANY-> Identify、您应该使 USB2ANY 上的指示灯闪烁

    步骤2:与电路板通信
    1.挂接板
    2.加载寄存器
    3.在用户控制选项卡上,切换 POWERDOWN 位。 您应该能够以可预测的方式对 EVM 进行电流更改。

    步骤3:锁定 PLL
    1.在 TICSPro 中加载默认模式
    按 Ctrl+L 加载寄存器
    如果没有载波且没有锁定检测指示、请检查输入基准、板上应该有20MHz XO、但确保它正在运行



    此致
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20MHz 基准看起来正常。  今天早上、我尝试切换加电/断电位、看起来工作正常。  将其更改为‘‘断电’会立即降低输入电流,而将其更改为‘加电’会导致电流增加,尽管仅在加载设备’之后。  因此、在尝试加电/断电实验后、我相信我已经完成了所有建议。

    GUI 与用户指南中的图片不匹配。  默认模式有时会输出2.7053或2.7083 (这种变化看起来是间歇性的)、当我在 GUI 上使用输入进行实验时、它不会改变、因此我认为它根本不会被锁定。  (LED 不显示锁定,尽管用户指南说此 LED 仅在“感觉就像”时才工作。)  请注意,大约550MHz 的信号电平比2700MHz 时的信号稍强一些,这似乎只是一个谐波,因此我认为 VCO 不在编程频率附近的任何位置。  用户指南中 GUI pix 中的默认模式显示的是3/18/2015、而我版本中的默认模式显示的是2014年11月9日、设置根本不匹配。  我仍然在查看输入、看看输入变量的其他组合是否会使其锁定、但最好有一个正常运行的默认模式、以便我可以从已知良好的基线开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI 不会像在 IC 数据表和评估板用户指南中那样在 PLL 选项卡方框图中显示输出分频器。 它似乎也适用于 LMX2581、而不是 LMX2571。 我重新检查了 TI 网站、这是 LMX2771EVM 页面中的软件、但它似乎是不正确的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothy、

    1.20MHz 输入看起来正常。 好的
    2.您可以对器件进行编程并使其响应基本(加电/断电)命令。 串行接口正在工作。
    3. EVM 说明已过时。 您现在应该将 TICSPro 用于 LMX2571。 我看了他们、看起来就像那里说的"LMX2571"、所以我不确定您从哪张图片中取走。 不过似乎可信、因为它可能是通过 LMX2581 EVM 指令启动的、并且很可能会出现剪切/粘贴错误。
    4. LMX2571板上的 LED 可能不是很好。 对于这些较大的较旧 LED、它们并不总是亮起、尽管用指甲按下 LED 有时会使其正常工作。 我们在以后的板上打开了一个更可靠的 LED。
    我不确定 LMX2581是如何混合的、但像这样的2700MHz 肩频率是 LMX2581的默认设置。 在 TICSPro 中、转到 PLL+VCO 并选择 LMX2571。 它应该在 PLL 选项卡顶部显示 LMX2571。
    6.在我的 TICSPro 上,默认版本仍为2015-3-18

    总之、我非常确信您正在尝试使用 LMX2581软件运行 LMX2571。 我已选中、默认模式"Default Mode 2014-11-09"实际上适用于 LMX2581。 您还提到了有关 LMX2581的一些内容。

    要选择 LMX2571、请依次选择"Device->PLL/VCO->LMX2571
    TICSPro 运行所有 LMX 和 LMK 器件、因此您必须首先选择器件;我们不会为每个器件创建单独的软件版本。

    此致、
    Dean