This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LMX2582:当 Lmx2582不断上电和断电时、它丢失锁定的可能性很低

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749815/rtos-lmx2582-lmx2582-has-a-low-probability-of-losing-lock-when-it-is-constantly-powered-up-and-down

器件型号:LMX2582

工具/软件:TI-RTOS

当 Lmx2582不断加电和断电时、它丢失锁定的可能性很低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在断电方面、这可能意味着引脚或位、或者可能已经断电。

    从硬断电开始、最好对所有寄存器进行编程、然后等待10ms、然后对寄存器 R0进行编程。 这会使 LDO 上电。

    您说过、我没有看到这个问题、但是对于软件断电位、请注意断电和 FCAL_EN 位于同一寄存器中、因此可以在 FCAL_EN = 0时尝试此操作。


    此致、
    Dean