This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:功耗

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749290/cdcvf2505-power-consumption

器件型号:CDCVF2505

大家好、

在 CDCVF2505第一页的数据表中、您提到了"断电模式下的流耗低于100mA (典型值)"。 较旧的数据表修订版提到100uA、这听起来更有可能。 如果可能、您可以评论和调整数据表吗?

此外、您还可以粗略估算器件在正常运行时消耗的电流、例如、 25MHz CLKINTM

感谢你能抽出时间!

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它似乎是一个拼写错误。 我们将此更改添加到下一个修订版。

    根据图11中所示的"最坏情况"负载、电压和温度条件、25MHz CLKIN 的 ICC 应小于30mA。

    Alan