This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:外部电容器的温度漂移

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743056/tlc556-temperature-drift-of-external-cap

器件型号:TLC556

您好!

我想知道外部电容器的选择。 电容值将根据环境温度而变化。 如果我在数据表中使用计算、是否有建议精度? (是否应根据 云温漂选择+/-10%cap?)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shunsuke、

    对于 A 稳态条件、 可以在此处找到计算器工具 www.ti.com/.../slvc100
    您可以通过将温漂添加到公式或工具中的电容器容差中来包含温漂。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    感谢您的更新。 我使用的计算器工具的条件如下:

    -VCC = 7.6V
    -C1 = 3.3uF
    -Freq=14000Hz
    占空比= 90%

    使用此设置时、将显示以下消息。 此设置是否有限制?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shunsuke、

    3.3uF 是一个非常大的电容器、频率为14kHz。
    设想一下,90%的占空比意味着低电平时间为10%,14kHz 的周期为71us,低电平时间为7.1us。 平均电容电流、I = C * V /t = 3.3uF * 1/3 * 7.6V/7.1us = 1.17A、峰值电流会更高。

    如果14kHz 正确、请尝试使用较低的电容。 例如10nF。