This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:如何对 LMX2615-SP IC 进行编程?

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749711/lmx2615-sp-how-to-program-lmx2615-sp-ic

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

HII、

我将 根据其数据表中提到的编程指南对 LMX2615-SP IC 进行编程、如下所示:  

"为获得最可靠的编程、TI 建议执行以下步骤:
1.给设备通电。
2.编程复位= 1以复位寄存器。
3.编程复位= 0以删除复位。
4.按照寄存器映射中显示的顺序、将寄存器从最高到最低依次编程。
–只需对寄存器 R114进行编程、即可更改 WD_CNTRL 或的默认状态
WD_DLY。
–不需要将寄存器 R113编程到 R76、但如果对它们进行了编程、则应该进行编程
如寄存器映射所示。
–需要将寄存器 R75编程到 R0。 寄存器中的值、应该只有1和0
也可根据寄存器映射进行编程。 不要假定加电复位状态
建议值是相同的。
5.等待10ms
6、在 FCAL_EN = 1的情况下对寄存器 R0进行一次额外编程、以确保 VCO 校准从 A 开始运行
稳定状态。 "

尽管我能够观察(在芯片范围内)我正在(通过 MOSI 线路)写入内部寄存 器的数据、并且我还将"多路复用器输出引脚"设置为回读引脚、但仍然无法在我的 MISO (或 SDO)线路上获取任何数据。  

您能否建议我如何对 LMX2615-SP IC 进行编程(或有关编程序列)、以便我可以读回 内部寄存器?

谢谢、此致、
Yogesh Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、

    这就是它的全部功能。
    1.将 MUX 设置为"Readback (回读)"
    2.从 LD 引脚读回
    3、在下降沿随时钟输出数据
    此外、R/W 位还需要。 它是 MSB。

    数据表的时序图如图2所示。

    如果您有 TI EVM、USB2ANY 或 Reference Pro 板会回读。

    此致、
    Dean