This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:直接 VCO 输出问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749223/lmx2572-direct-vco-output-problem

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2595

RFOutAP 的输出功率有问题。 RFOutAM 对称端接至50欧姆电阻器、OUTB 断电。

我的目标是在全辅助模式下实现逐步斜坡、因为我无法使手动斜坡锁定得足够快。 这应从4GHz 变为6GHz、因此 outa_MUX = 1 (直接 VCO 输出)。

当我在1.6GHz 至6.4GHz 范围内进行扫描时、我从通道分频器输出获得适当的功率、但当 MUX 输出切换到 VCO 时、输出功率几乎消失。

LMX2594和 LMX2595上的斜坡类似。

我删除了2572输出端的上拉稳压器、并几乎尝试了 outa_PWR 的每个设置。

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    您是否能够在无辅助模式下获得正常输出功率?

    我不理解以下说法。 如果输出为6.4GHz、则 MUX 必须为 VCO。
    ***** 当我在1.6GHz 至6.4GHz 范围内进行扫描时、我从通道分频器输出获得适当的功率、但当 MUX 输出切换到 VCO 时、输出功率几乎消失。*****