This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:PLL_T母 设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749271/lmx2594-pll_denominator-setting

器件型号:LMX2594

在数据表第7.3.13节中、关于 PLL_Den 的描述、有人说:

"在斜升模式下、分母必须固定为此  
强制值2^32–1。 但是、中的有效分母
斜升模式为2^24。"

这是否意味着、虽然 DEN 强制设置为2^32-1、但实际使用的 DEN 为2^24?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AY、

    没错。 从数据表中可以看到、在所有斜坡计算公式中、系数为2^24。