This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:功耗过高

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749338/lmx2592-excessive-power-consumption

器件型号:LMX2592

尊敬的专家:

我正在将 AZ LMX2592配置为大学的演示设备。 我打算将其与单端10MHz 石英基准(3.3Vpp)搭配使用、为此我将使用10dB 衰减器焊盘、并且我只需要一个单端射频输出、因此输出 B 引脚保持悬空。 我还在 SDI、SCK、CE、MUXOUT、CSB 引脚上放置了12k 下拉电阻器。 除此之外、我还遵循了数据表末尾的参考设计、主要是布局。

但是、当我施加电流阈值为50mA 的电源、同时禁用基准并将 CE 拉至低电平(因此电流消耗应为7mA)时、电源电流在50mA 时达到最大值、电源电压降至1.4V。 希望芯片没有损坏、如果电流阈值设置得更高、我觉得过热了。
您有调试技巧吗? 我已经多次检查过我的设计、也多次用显微镜和万用表焊接、但我无法用手指在上面。

提前感谢您的响应和时间!
此致、
Bence Cseppentő

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bence、

    首先、断开基准时钟并将 CE 拉至低电平。
    VCC 为器件加电。
    如果您仍然存在过流问题、我认为焊接或原理图肯定有问题。
    当 CE 为低电平时、所有 IO 将被拉低、检查您是否已将这些 IO 连接到某些电压源。