This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:输出时钟占空比

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749597/lmx2582-output-clock-duty-cycle

器件型号:LMX2582


降级器、

是否有关于 LMX2582输出时钟占空比的任何信息? 由于对于一个输出频率范围、它不是大约50%。
哪些变量会影响占空比、输出频率? PLL 配置? 参考时钟?  

此致、
超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HuTer、

    我认为、当 VCO 被3分频时、占空比可能不是50%。 对于偶数分频器值、它们的占空比应为50%。