This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:CDCLVC1310原理图审阅

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748467/cdclvc1310-schematic-review-of-the-cdclvc1310

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

下面是 CDCLVC1310的原理图。

但客户测试 XIN 引脚并获取以下波形:

您能否帮助评论问题的原因?

是因为电容输入值、还是 PCB 布局?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否仅在初始启动期间才会出现 XTAL 振荡中的尖峰(我只在 o 示波器上看到单次触发)? 或者、尖峰是在启动后连续(还是定期)发生?

    晶体规格是什么?

    它们是否在每个 VDD 和 VDDO 引脚附近都有旁路电容(如0.1uF)?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    非常感谢您的回复!

    以下是我的意见:

    器件上电时可能会发生尖峰。 它没有特定的周期。

    该尖峰不会影响输出信号

    XTAL 的规格如下:

    4.它们在 VDDO 和 VDD 中添加了旁路电容。

    5.他们选择01作为 XTAL 或改写模式。

    客户是否应将模式更改为 XTAL 旁路模式?

    选择 XTAL 覆盖模式还是旁路模式的重点只是 XTAL 输出的最大电压?

    如果电压大于2V、则需要选择 XTAL 旁路模式。 对吧?

    是否需要在 XTAL 旁路模式和 XTAL 超控模式之间实现电路设计差异?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    此问题是由不匹配的 CL 和 XTAL 上的过驱动电平导致的。
    该方法是将两个外部电容从27pF 减少到6pF (请注意 CDCLVC1310的片上 CL 12pF,PCN 栅极电容大约为2~3 pF),并将限流电阻器 R14221从0欧姆更改为初始值1k 欧姆。
    调整 R14221以确保 XIN 上的 Vpp <= 0.24V。 请注意、电阻器不能过大、否则没有振荡。

    对于 CDCLVC1310设置、XTAL 模式和过驱模式没有区别、该过驱用于 LVCMOS 输入、意味着再次重新驱动强信号。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    非常感谢您的回复!
    只需确认一下、XIN 的最大输入 Vpp 是0.24V 还是2.4V?
    我检查数据表中的规格、在覆盖模式下、最大摆幅为2V。
    您能帮助确认吗?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    0.24Vpp 受晶振驱动电平的限制、而不是 CDCLVC1310规格。 电流您的测量值大约为2.69V-2.10V= 0.59Vpp、这对于当前应用中的晶体而言太大。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    客户已尝试将电容更改为6pf 并调整电阻器以减小输入摆幅、但问题未得到解决。

    您能帮助找出其他可疑原因吗?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更改新的 XTAL。 对于原始电路、它长时间过驱、XTAL 可能会有一些损坏。